This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:规格检查

Guru**** 2503715 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347266/mc33063a-spec-check

部件号:MC33063A

您好

我有一个问题:下图是载于规格表中的电路、

1.此电路是否使用 KHz 的开关频率?  

2.对于安装在引脚3-4上的 CT、选择1500pF 的基础是什么?

3、规范中的公式表: VSAT 的价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    CT 电容器定义了振荡器的频率。
    请查看应用手册第1.2、3.2和3.4节: https://www.ti.com/lit/pdf/slva252 
    1500pF 只是一个示例。

    VSAT 取决于配置(引脚1和8连接时为达林顿、或非达林顿)、见表7.6。
    但它也取决于集电极电流。
    因此、请使用图3 -达林顿管的顶行-推导 VSAT。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利

    您能否帮助检查 MC33063A 原理图以及是否需要进行调整?

    1. L2的灵敏度是否足够? (目前为100uH)

    2.计划输出电流为80mA。 应该在 R6中放置什么值?

    3.所需的开关频率约为40KHz。 C14应为多少?

    4. C14是否只能包含150pF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    FAE 应能使用第9.2.1.2节的等式计算出所有必要的值。
    为所需的平均输出电流(100mA 而不是80mA)增加一些裕度、我得到:
    C14:750pF
    I PEAK:800mA
    R6:390Millihom
    L2:100 μ H
    对于所选的79uF Cout、最终会得到170mV 的纹波

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利