This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:脉冲输出

Guru**** 2638525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347731/tps22811-pulse-output

器件型号:TPS22811
主题中讨论的其他器件: TPS61288

尊敬的支持团队:
我想在 TPS61288之后连接 TPS22811、如下图所示。

e2e.ti.com/.../TPS22811_5F00_square_5F00_wave.pdf

输入12V、4.15A。
向 EN 输入0.15s 脉冲。
此时、是否可以输出0V 至12V 方波和0.15s 脉冲?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    器件有一些延迟。 数据表第6.7节提供了该延迟。 如果 dVdT 开路(最快的压摆率设置)和12V、您将获得0.63ms 的导通延迟。 同样、您有一些 td、OFF +下降时间的关断延迟(取决于电路的 RC)。  

    如果您对如此多的延迟不感到任何负担(尤其是如果上升和下降的不等延迟)、那么应用就应该没有问题。 器件本身应该能够处理此应用。  

    我对拖延答复表示歉意。  

    此致、
    阿鲁什