This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62806:封装容差

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348589/tps62806-package-tolerance

器件型号:TPS62806

大家好、

您能帮助检查 TPS62806YKAR 和 TPS62808YKAR 的封装尺寸容差吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    [quote userid=210520" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348589/tps62806-package-tolerance 能否帮助检查 TPS62806YKAR 和 TPS62808YKAR 的封装尺寸容差?

    是否意味着卷盘尺寸公差?

    数据表中提供了封装的最小和最大尺寸。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    感谢您的反馈。

    客户要求是卷带尺寸容差。 这些数据是我标记为黄色的数据、 卷带直径、卷带宽度 W1、 A0 (mm)、 B0 (mm)、  K0 (mm)、 P1 (mm)、 W (mm)。 例如他们以前得到的以下帖子。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327655/tlv62569-tape-and-reel-information-tolerance-data 

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    谢谢您的澄清、我会在内部查看并与您联系。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    请在下面找到容差数据。

    W1:参见图

    A0:0.81±0.05

    B0:0.46±0.05

    K0: 1.16±0.05

    P1:4.00±0.1

    宽:8.00+0.3和-0.1

     

    谢谢。此致、

    Moheddin。