This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:有关 LM5170-Q1 EVM 的问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342854/lm5170-q1-question-about-lm5170-q1-evm

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5171

大家好、

我的客户对 LM5170-Q1 EVM 有两个问题。

1.用户指南中提到的、在降压模式下、需要先从 HV-PS -> LV-PS 打开、然后从 LV E-load 打开。  我可以知道连接 LV-PS 的原因是什么吗? 因为降压模式应该来自 HV-PS。 用户指南中的图3还提到了另一个问题、如果输出电压环路闭合、则可以在降压模式运行中断开 LV-PS、输出电压环路意味着什么?

2.同样是客户运行实际测试,客户没有打开 LV-PS,但其他设置与用户指南相同,(HV-PS -> LV-E-Load -> Apply Master Enable->在 Iseta 应用模拟电压逐渐从0V 上升到1.5V ),但 LV 输出只有8V (满负载)。 负载变为1A 后、LV 输出已上升到20V 以上、未在12V 电压下进行调节、这是否是预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    如果您只测试降压模式、那么您只需要一个 HV-PS 和一个电子负载。  

    在 R4处安装50k Ω。 按照以下跳线设置进行操作。 这是恒定电压配置。  

    将 E-LOAD 设置为 CC 模式。 输出电压 为14.5V。

     

    如果您安装跳线 J36、 这意味着 输出电压环路是闭合的。

    如果您不安装 J36、它将处于恒流模式。 输出电压将由负载决定。 在轻负载条件下、电压将不断升高、直到触发 OVP。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    如果这是新设计、请考虑 LM5171。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我还有一个问题。

    在 R4处安装50k Ω。 -->是否还需要安装 R6?

    (由于我查看了数据表和用户指南、发现施加的 UVLO 电压应在2.5V 至6V 的范围内:

      UVLO:主器件使能命令。 在 J17引脚5和6之间施加大于2.5V 和小于6V 的电压、以启用 EVM

    根据您提供的说明(短接 J1的引脚1引脚2)、如果未安装 R6、则将有48V 电压直接连接到 UVLO 引脚。)

    此致、  

    尼纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nina:

    它不会损坏、因为 UVLO  会被内部钳制。

    将 UVLO 保持在6V 以下是一个很好的做法。

    此致、

    峰值