This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:错误的寄存器地址和 I2C 时钟保持低电平

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343165/tps25750-wrong-register-address-and-i2c-clock-held-low

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731、、

您好!  

我正面临 Ahmed Ali 在此主题中面临的同样问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234547/tps25750-i2c-line-held-low-after-charger-write-command#pifragment-323297=2

当我在连接 USBC 适配器时记录了从 TPS25750传输到 BQ25731的数据时、我看到了与上述线程第一个图像中所示的完全相同的数据(除了 OTG 电压、我的电压被设置为9V 而不是20V)。 根据我的理解、TPS25750正在尝试写入一个无效的寄存器地址;bq25731会用 NACK 和0x0D 进行响应、BQ25731会确认但显然不存在(在数据表上找不到此寄存器)。 这会导致 BQ25731无法继续正常工作。  

我了解到、此问题可能是由于使用 TPS25750 Application Customization Tool 时生成的 BIN 文件不正确所致。 我当前正在使用版本7.0.4 (尝试通过上一主题中的链接使用 V7.0.3、但下载 bin 文件按钮不起作用)。  

是否有办法解决此问题? 有人可以尝试我生成(附加)的 bin 文件吗? 是否有办法手动更新 bin 文件以更正此问题?

注意:电池配置为4S。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:  

    由于美国度假、请给我们一些时间来回复此问题。  我们将在下星期一之前返回办公室。

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Raymond:

    感谢您的答复。 我将等待任何反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您联系 E2E!

    您能否向我提供您目前拥有的配置?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    找到我们传输到我正在使用的 bin 文件的链接(https://we.tl/t-CmYxfbZINd)。 我使用可下载版本的 TPS25750 Application Customization Tool 7.0.4生成此 bin 文件、并进行以下设置:

    拉电流和灌电流(EVM 选择)  

    60W 拉功率、60W 灌功率

    首选电源角色作为供电方

    无 USB 数据、无供应商 ID、无产品 ID

    BQ25731充电器

    充电电压= 16.752V、电流= 4.096A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您提供的信息!

    给我一些时间来调查,我会回来给你!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    谢谢。 作为一个小小的跟进工作、我尝试了 TPS25750 Application Customization Tool v7.0.4的网页版本、但结果相同。 此外、我厌倦了 USBCPD 应用程序自定义工具 v0.6.0的网页版本、使用相同的设置。 在这种情况下、一旦 TPS25750完成从 EEPROM 加载数据、时钟线就会立即保持低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    有任何相关更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我一直在寻找一些答案、并找到了此帖子、其中  提供了一个 bin 文件来对 TPS25750EVM 进行测试。 他的 bin 文件有效 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278134/usb-pd-chg-evm-01-tps25750-not-sourcing-as-expected/4861979?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25750%2525252520source%2525252520not%2525252520working#4861979)。  

    根据我的理解、 当 TPS25750 EVM 从另一个 BQ 器件迁移到 BQ25731器件时、其中一些预设字段没有更新。 您知道是否有解决此问题的方法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    很高兴文件 Alex 上载那里解决了你的问题!

    [quote userid="402891" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343165/tps25750-wrong-register-address-and-i2c-clock-held-low/5131267 #5131267(1999)根据我能理解, 当 TPS25750 EVM 从另一个 BQ 器件移到 BQ25731器件时,其中一些预设字段没有更新。 您是否知道此问题是否有解决方法?

    我不是100%确定什么更改或固定的,但我可以在明天与亚历克斯交谈以确认!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    虽然 Alex 的 bin 文件解决了源问题、但配置并不像我希望的那样完全相同(例如、不同的充电电流/电压)。 是否有 办法知道 Alex 如何调整 bin 文件或他使用什么工具来创建它? 另外、是否可以提供选项并为我们生成一个 bin 文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您的澄清!

    我将看到是否有某种方法将其转换为 JSON 文件供您在 GUI 中编辑。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请问在哪里有任何更新?

    我们正在最终确定产品、这是唯一阻碍我们进度的事情。 如果我们找不到解决方案、就必须重新设计和更改器件。