This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:热计算器工具

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337568/tps7a45-thermal-calculator-tool

器件型号:TPS7A45

您好、我无法 在 PCB 热量计算器中找到 TPS7A4501KTTR、TPS7A3001DGNT 和 LT3033。 因此、 未更新参数 Theta JC、底部。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、  

    我可以为这些器件提交热建模请求以获取 Theta JC 参数。 结果请最多等待2周  

    此致!

    朱利耶特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。  

    我还想知道针对其它组件的 θ JC 参数是否正确。  

    我尝试了 "BUF08630RGWR"。 计算器自动添加了错误的 θ JC 0.3摄氏度/瓦。 数据表第2页显示为2.1摄氏度/瓦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还有一个示例"TPS79501DRBT"。  计算器显示 JC = 12.1度/瓦。 但数据表显示为5.3 /瓦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    我必须查看谁联系以解决此问题。 下面我通过 EOW 回复您

    此致!

    朱利耶特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、  

    您是对的。 此工具应取自数据表、已标记为错误。  

    此致!

    朱利耶特