This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:如果 Vbat 短接至 GND、则只有 batfet 将关闭

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349476/bq25601-only-batfet-will-turn-off-if-vbat-is-short-to-gnd

器件型号:BQ25601

大家好、  

请在下方查看。  

假设 Vbus 上有适配器。 当 Vbat 对 GND 短路时、我们发现 VSYS 仍然存在。  

根据数据表、当 Vbat 短接至 GND 时、似乎只有 batfet 才会关闭、降压仍然可以工作、对吗?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    请参阅 第9.3.8.4.2节。 当电池低于 V_SHORT 时、电池通过 I_SHORT 充电。 SYS 应该仍然存在。 您可以通过观察 SW 节点上的开关来验证降压稳压器是否正常工作。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我检查降压转换器工作的 SW。 但 P2P 供应商似乎不起作用。 那么、我想再次与您确认一下是否正常。 谢谢。  

    BRS

    假设