This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:瞬态重负载问题

Guru**** 2755705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349654/lm5146-transient-heavy-load-problem

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5141

大家好、

我的客户正在使用 LM5146、并希望在重负载下使用它、同时希望避免在应用中使用过流保护。

如果我可以将保护性检测窗口放松到4 ~ 10ms、从而支持系统工作、还可以进行直流短路保护
我是否可以使用手动图表中的此电容向该检测窗口添加低通滤波器? 主要问题是、在这个地方增加一个大电容会影响过流保护基准的设置、

由于 LM5146具有128个周期的过流保护触发周期、因此我们配置的电流开关频率约为500kHz、这使得保护检测窗口远小于1ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    实际上、LM5146会逐周期检测电流限制、而它需要128个周期来启用断续模式。 不建议在此处尝试和操作时序、因为它最终将没有电流限制、可能在高电流时导致可靠性问题。

    如果需要使用高 Cout 启动、请尝试使用高 SS 电容值来增加 SS 时间。 此外、可以尝试将电流限制设置为150-160%的额定满载、以获得额外裕量。

    您还可以考虑禁用断续模式的峰值电流模式控制器、例如 LM5141。

    --

    时间