This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:使用 LTSPICE 软件进行 LMG1205模型仿真时出错

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349258/lmg1205-error-in-lmg1205-model-simulation-using-ltspice-software

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: SN6501

大家好、我将使用 ltspice 软件来模拟 LMG1205。 该 b 是从官方网站上的非加密模型下载的,但我发现显示了多个错误的问题,类似于:"错误使用大括号在" u2_abm3 U2_n14342404 0 v={if(v(U2_n14341692)>v(U2_Vth ), 0,1)"Error : symbol in :"( u2_1692,v)"中。

 这是否是模型编写问题所致? 我希望这一问题能够得到解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据报告的错误更正了一些错误、但仍有一些代码持续显示错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您提出有关 LMG1205的问题。

    我们的模型是以在 PSpice for TI 和 Simplis 中使用为目的创建的、并且通常可以导入 LTSpice 等其他仿真程序中。 LTSpice 和 PSpice 略有不同、在本例中、模型的创建方式可能与 LTSpice 不兼容。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这可能是由我的偏置电源引入所致、我使用 SN6501 +变压器+稳压器、不断报告错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    请参阅此主题、了解如何将 LTSpice 用于 TI 模型。

    LTSpice IV 在 TI Spice 模型中的用法

    PSpice for TI 可从 TI.com 免费获取、因此欢迎您根据需要尝试使用它进行仿真。

    谢谢!

    威廉·摩尔