This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:使用多路复用器作为 UFP 到 TUSB8043A 时的交流耦合电容和电阻-设计审阅

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349915/hd3ss3220-ac-coupling-caps-and-resistors-when-using-mux-as-ufp-to-tusb8043a---design-review

器件型号:HD3SS3220

您能否查看随附的原理图、以了解交流耦合电容器和相关电阻器的正确实施?

如果电阻器始终确保在此应用中产生 CM 电压、为什么它们不会集成到多路复用器芯片中?  这是一个特定于应用的多路复用器、因此采用这些电阻器是否会是一个不理想的选择?  它可以确保通过在芯片中实现而不必在电阻器焊盘上产生眩光来防止布线错误。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    Unknown 说:
    如果电阻器始终确保此应用中的 CM 电压、为什么它们不会集成到多路复用器裸片中?

    我认为原因是、我们不会假设每个连接的系统都会偏置到0V、因此我们将偏置留给设计人员去实施。

    例如 、如果您有一个 CMV 为1V 的 USB 主机/器件、并且我们的器件有内部下拉至 GND 的电阻、则会有不必要的流经多路复用器的电流泄漏。

    此致!

    谢恩