This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:技术支持查询- DC-DC 转换器

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3526, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349198/ucc28950-technical-support-inquiry---dc-dc-converter

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UC3526UCC29002

目前、我设计了一个采用 UC3526和推挽式拓扑的直流/直流隔离式转换器、该转换器提供36-60VDC 输入和96VDC 输出。 这些设计已转变为900W 模块。 通过将它们串联在一起、我获得了450V 直流、但我无法获得很高的功率。 我需要一个能够在单个单元中提供2-2.5kW 功率的直流/直流转换器模块。 输入电压为36-60VDC、输出电压在5A 时约为450VDC。 我需要能够并行使用这些模块、并确保当一个模块发生故障时、其他模块不受影响。 对于此设置、您有哪些设计建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以设计一个功率为2-2.5kW 的相移全桥转换器。  在此输出电平下、我建议使用肖特基整流器或 SiC 整流器。

    以下链接将为您提供应用手册、该应用手册介绍了使用 UCC38950的 PSFB 的分步设计过程。  这里还提供了指向 Excel 设计工具的链接、与应用手册一起提供。  我认为这些信息应该可以帮助您完成设计过程和选择组件。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    在模块化设计和负载共享方面、您可以考虑使用 UCC29002。 如果您对该器件 及其使用方法有任何疑问、  请在 e2e 中的主题标题中重新发布 UCC29002、以便相应的应用工程师能够解答您的问题。

    此致、