This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:温度漂移

Guru**** 2512325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349115/lm4040-temperature-drift

器件型号:LM4040

团队成员都很好、客户想知道温漂与驱动器电流之间的关系。 影响有多大? 您能提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件电流对温度系数的影响很小。 在25°C 时、从100uA 到10mA 的典型温漂仅变化了5ppm。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

     如果温度高达105°C、影响有多大?

    Br

    京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    在105°C 下使用100ppm 的完整范围温度系数。 您可以使用该公式计算总误差。 在公式中使用80C (105C-25C)、而不是65C。

    谢谢。

    沃尔特