This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:安全时间失效

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349501/bq24078-safety-time-fail

器件型号:BQ24078

我们设计安全超时约为9小时。 但结果是超过10小时。 我想知道如何更正安全定时器。 THX

RTMR=68k、9小时

BR、Gary

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    请查看我的评论如下。

    RTMR = 68k Ω 是正确的、可将安全定时器设置为9小时的典型值。 RTMR = 68k Ω 将典型的安全计时器设置为9.07小时以实现精确。

    不过、请注意计时器精度有规格。 零件间可能会有所差异。 更改了 BQ24078数据表第8页的 Ktmr 最小值为36、最大值为60。  

    在 RTMR = 68k Ω 时计算安全定时器时、使用最大 Ktmr 60可达到约11.33小时。  

    因此、报告的超过10小时的安全计时器不在数据表规定的规格范围之内。  

    此致、

    加勒特