This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:TPSM846C23原理图审阅(5V 至0.65V 和0.75V)

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306795/tpsm846c23-tpsm846c23-schematics-review-5v-to-0-65v-0-75v

器件型号:TPSM846C23

大家好、

我使用 TPSM846C23电源模块完成了一项高电流降压转换器设计。 请参阅我的以下要求和设计1的原理图捕获。

设计-1

VIN=  
VOUT= 0.65V  
IOUT= 70A
FSW= 500 KHz
VOUT 允许 瞬态值应小于 VOUT (0.65V)的2%

原理图捕获5V 至0.65V @70A  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM846c23_5F00_Schematics.pdf

请查看上面的原理图并告诉我您的评论反馈、我们可以使用上述设计补偿值实现瞬态响应吗?   

设计-2

VIN=  
VOUT= 0.75V  
IOUT= 70A
FSW= 500 KHz
VOUT 允许 瞬态 值应小于 VOUT (0.75V)的2%

我是否可以使用原理图1设计来满足设计2要求?  请告诉我、是否为了满足 瞬态响应而进行了任何修改?

尊重,
苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suijith:

    我们的美国团队将在假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    我的请求是否有任何更新?

    谢谢。
    徐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sujith、

    现在来看一下。 我很快会提供答案。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sujith、

    我认为这种设置可能可行。 2%的纹波要求肯定一定会得到满足、但任何实际的瞬态估算都需要负载阶跃和压摆率。 我建议您制作一个电路板来验证性能。 我使用 TI.com 上提供的 PSPICE 模型来验证2%的纹波。 您也应该能够访问它。

    此设置也适用于0.75V 的输出电压。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    感谢您的评分

    不过、我还是想知道适用于5V 至0电压的最佳补偿网络。 75V.in 下表我找不到任何 stright comp 网络。
    您能否确认相同之处?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1704813752418v1.png

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sujith、

    您应使用最接近您的 Vout 的补偿网络。 您可以尝试查看器件在0.65V 下使用的补偿的性能、并将其与针对0.8V 输出的建议补偿进行比较。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    感谢您的反馈。
    我知道吗、在这种堆叠模式下、如果我想更改开关频率、我可以用其他部分来更改时钟源部分吗?目前我在设计中已经提到了评估板时钟源部分。 对时钟源有什么特别建议吗?

    我的原理图上是否有任何其他反馈? 输出和输入电容器滤波器部分 ?

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sijuth、

    您可以使用任何时钟源、前提是它满足数据表中表6.6所述的要求。 请参阅"同步"参数。

    我认为您的输入和输出电容器是可以的、因为您已经按照数据表中的建议进行了操作。 可能需要根据瞬态要求进行更改、但除非在工作台上测试设计、否则您不会知道。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Caleb、

    感谢您的评论和支持。

    您是否有关于此电源模块的原理图和布局检查清单?

    谢谢。
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sujith、

    原理图和布局检查清单如下所示。

    谢谢。
    卡勒布

    e2e.ti.com/.../TPSM846C23_5F00_Schematic_5F00_Layout_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    该堆叠的 TPSM846C23器件是否支持使用硬件自举电阻器进行 Vout 设置?

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。  您可以使用 Rset 来设置输出电压。

    如果您认为这解决了您的问题、请点击"这解决了我的问题"。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好感谢确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

     对输出去耦电容的选择有疑问,对于堆叠配置,设计中要添加多少个非陶瓷电容?

    对于每个模块、应组装多少个元件?

    您能否确认下表中的 Cout 电容器计数建议用于独立或并联配置?

    /resized-image/__size/734x699/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1709035364695v1.png

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    「我知道,我想和你谈谈。」 对每个器件使用2x47uF 电容(共4个)、尽可能靠近 IC、然后 对电源轨使用无陶瓷电容、如下面的 EVM 所示。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvub26d/slvub26d.pdf?ts = 1709073768187&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您的意见、我已根据您的反馈更新了原理图。  

    我对 TPSM846C23MOLR 的 PMBus 上拉电压有疑问、我无法确定 PMBus 数据、时钟和警报信号的确切上拉电压。
    到目前为止、在我的设计中所有 PMBus 控制信号都是通过 VCC_3V3上拉的? 连接是否正确?
    您能检查一下该设备的上拉电压吗?  

    原理图设计 pdf:
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM846c23_5F00_Schematics.pdf

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    我们将在接下来的几天内发布回复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Sujith、

    CLK、DATA 和 ALERT 线路可处理绝对最大电压5.5V。 您的3.3V 上拉电阻器就可以了。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、可以在此处找到 PMBus 接口的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    感谢确认

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    我对 TPSM846C23堆叠式电源模块的外部同步时钟源有疑问。 模块输入电压和外部同步时钟输入之间是否存在任何时序。

    应该先启用哪一个? 如果我们在提供 VIN 之前提供外部 SYNC 时钟输入、它是否有效?

    到目前为止,在我的设计中 VCC_3V3首先加电,它将启用 SYNC 时钟源,5ms 后 VIN 5V 加电堆叠模块。

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    我们将在接下来的几天内发布回复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calan、

    有任何更新?

    此致

    徐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:  

    是的、可行。 为了实现并行操作、在 SYNC 引脚上必须有一个外部 SYNC 时钟提供给主器件。  第7.3.20节"并行操作 "对此进行了详细说明。 "必须以所需的开关频率为主器件和从器件的 SYNC 引脚提供50%占空比的时钟信号"。 这可以确保它们以最小的延迟在相同的频率下运行。

    主模块和从模块都必须有一个 RRT 电阻器、其值用于设置同步时钟频率的±20%范围内的开关频率。  加电时、如果 SYNC 引脚上不存在外部时钟信号、则器件以内部或外部计时电阻器设置的开关频率运行。   在模块上电后、SYNC 信号可以变为活动状态。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    接通电源时、如果 SYNC 引脚上没有外部时钟信号、则器件将以内部或外部计时电阻器设置的开关频率运行。   在模块上电后、SYNC 信号可以变为活动状态。  [/报价]

    基本上、如果我们在模块上电之前提供同步时钟、不会有任何问题?

    还有一个问题、 堆叠的 TPSM846C23MOLR 模块在没有外部 SYNC 时钟的情况下是否可以工作。 我们可以使用内部时钟吗?  

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:  

    是的、正确。 无需外部时钟。 但是、主从模块必须具有 RRT 电阻器、其值可以将开关频率设置为 SYNC 时钟频率的±20%范围内。

    谢谢!  

    Tahar