This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:BQ27427EVM 和 EV2400的通信问题

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27427EVM, EV2400, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348772/bq27427evm-communication-issues-with-bq27427evm-and-ev2400

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ27427、BQSTUDIO

TI 人很好

客户无法完成与 EV2400 I2C 和 BQ27427EVM 的通信。

GUI 找不到器件。 我确认我连接了电池组+和电池组-中的电池、电压为3.6V。

I TEST VDD 引脚、形成 BQ27427 LDO 输出引脚。 它是0.3V。 那么、它正常为1.8V?

我们正在尝试替换这款芯片。 评估板是否损坏? 或者其他什么呢?

我们的客户还想使用4.48V 的最大电压电池有什么其他想要的?我们的芯片可以支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的意思是 bqStudio 无法自动检测测量仪表、或者在 bqStudio 中、您根本无法与测量仪表进行通信、即使是使用高级通信也是如此?  

    该电量监测计应能够支持最大电压为4.48V 的电池、因为这在数据表中的规格范围内。 这里的一点是、我建议使用 GPCCHEM 工具、以确保您使用的电池与电量监测计支持的三种化学 ID 之一非常匹配。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、如果电池与三种化学物质中的任何一种都不匹配、那么电量监测计是否无法支持该电池? 或者是否有其他方法可以学习完成您的设计?

    您能帮助我了解一下 EVM 板吗、连接电池时、LDO 输出引脚上是否有1.8V 的电压? 我认为我的芯片已损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果电池与电量监测计上的三种化学 ID 中的任何一种都不匹配、则电量监测精度会降低。 如果是这种情况、则由客户决定错误是否在其系统规格范围内。 此处的一个选项是使用我们的一种支持所有化学 ID 的闪存监测计、在这种情况下、客户更可能找到与其电池匹配的 chemID。 如果仍然没有足够的匹配、则最后一个选项是发送客户的电池进行表征、以获取定制的 chemID。  

    您尝试在哪种功耗模式下进行测试? 在关断模式下、禁用 LDO。

    此致、  

    Jonny.