This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:短路电流限制行为

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348068/lp5907-short-circuit-current-limit-behavior

器件型号:LP5907

您好!

此器件的数据表将短路电流限制规格为500mA 典型值、但我看不到任何描述限制行为的地方。 是砖墙式还是折返式?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我可以找到的内部测试数据显示、随着负载电流增加(高于电流限制)、Vout 的值会减小。 这模拟了折返电流限制、而不是砖墙。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复斯蒂芬。  您是否能够共享任何这些数据? 我很惊讶数据表中没有关于该行为的信息。

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我只是在更新我的答复的过程中。  我意识到我正在查看的测试数据使用了特定于客户的电路、因此我不会依赖它来仿真电流限制。  让我看看我是否能找到更具体的东西、如果不能、让我看看我们是否能为您测量一些东西。  给我2-3个工作日进行回复。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    看起来它更像是砖墙式电流限制而非折返。 很抱歉耽误你的时间。 下面是我们在办公室现成可用的使用该 LDO 的2.7V 输出版本的一些测试数据。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯蒂芬! 您是否有关于恢复行为的任何信息? 过流情况消失后、电压调节中是否存在任何类型的内部延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个较旧的器件、因此恢复可能会有延迟。 我们可以测量它、看看会发生什么情况。  请给我们几个工作日来获取该测量结果。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我已经从 LP5907上的电流限值中恢复了一幅图。  

    您可以看到、电流限制后、恢复几乎立即结束。

    此致、

    汉娜