This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:SW 节点中的 DCM 振铃

Guru**** 2529530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350493/lm5117-dcm-ring-in-sw-node

器件型号:LM5117

在对这个问题的回答(链接如下)中、提到"在 L 中仍然有一点点电流"。 但此时、L 中的电流已降至零、电流来自哪里?

我问其他的工程师、有两种可能的解释:

①可能是电感器中的;交流电流 Δ I (但我不明白交流电流)

② 输出 Cout 反向放电。Vout(Cout),L,Coss (MOS LS)构成 LC 谐振电路。Vout(Cout)等效于恒定电压源。

那么、以下哪项陈述是合理的?

链接:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716947/lm5117-sw-ringing-in-dcm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiang

    这两种说法都正确。  谐振开始于电感器中的剩余电流、该电流由于谐振而变为交流电流。 此外、输出电容器位于谐振环路中。   

    请使用仿真工具。 如果添加与低侧 MOSFET/二极管并联的寄生电容、您可以轻松复制捕获的波形。   

    如果您想了解更多信息、可通过 Google "CCM 和 DCM 之间的差异"。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    当电感器电流降至0时、我认为存储在电感器中的能量已经释放、那么交流电流或剩余电流来自哪里?  存储在电感器中的能量是否未释放?

    我认为、当电感电流降至0时、 电感器中存储的能量已经释放。 此时、输出 Cout 提供能量、对电感放电、由 L 和 Coss (MOS/二极管)形成 LC 振荡。

    我已经完成了仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiang

    您的理解是正确的。 当谐振振铃期间电感器电流恰好为零时、参与电感器的电容为电感器提供能量。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如下图所示,我:在 t1时刻(瞬间),电感电流下降到0 ,电感储存的能量 已完全释放。 T1之后、电容器反向对电感器放电和充电、此时电流也为负值。  启动 LC 阻尼转换 。 直到时间 t2、环路中体二极管的节能容量和存储在电感器 L 中的能量都耗尽。

    我是否理解正确?  

    我想 在 t1时刻,当电感电流下降到0时,电感的能量 已经完全释放。 在 t1时、 电感器中没有残余交流电流。  下面的第一个问题的答案是"错误"。 此外、 L 中没有一点点电流。 下面的第二个示例是正确的。

    [quote userid="602606" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350493/lm5117-dcm-ring-in-sw-node

    在对这个问题的回答(链接如下)中、提到"在 L 中仍然有一点点电流"。 但此时、L 中的电流已降至零、电流来自哪里?

    我问其他的工程师、有两种可能的解释:

    ①可能是电感器中的;交流电流 Δ I (但我不明白交流电流)

    ② 输出 Cout 反向放电。Vout(Cout),L,Coss (MOS LS)构成 LC 谐振电路。Vout(Cout)等效于恒定电压源。

    [/报价]

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jiang

    如下图所示、在 t1时刻(瞬间) i thin、电感电流降至0 =>它接近于零、但不是零。 电感器电流正向上/向下移动。 如果要停止电感器中的谐振、就必须在电感器电流均为零且电感器两端电压为零时断开电感器。   

    启动 LC 阻尼转换 。 直到时间 t2、环路中体二极管的节能容量和存储在电感器 L 中的能量都耗尽。 =>正确

    - EL