This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:通过 BQ25756提供5V PDO

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS25751EVM, BQ25756EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349911/tps25751evm-sourcing-from-bq25756-the-5v-pdo

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25756EVM、TPS25751、BQ25756

您好!

 使用 TPS25751EVM 开始使用 BQ25756EVM 时遇到一些问题。

我将分步介绍

1.我单独测试了 TPS25751、一切正常、拉电流和灌电流。

2、现在想仅测试 BQ 充电器提供的5V 电压。

我使用了默认配置、允许来自 BQ 的灌电流和拉电流以及来自 PP5V 的拉电流、但在高级设置中、我将5V 拉电流 PDO 更改为 PP3拉电流此 PDO (我知道这是从 PPHV 提供5V PDO?)

结果似乎、当我将 USB 钥匙连接到 J3时、PPHV 和 PP5V 都将闭合、并且 TPS25751会检测到反向电流、因为 PPHV (3.4V)低于 PP5V (5.5V)或检测到另一个错误。USB 仅为125ms 供电、并将复位不停态。

此外、我将从 BQ25756 (8V)的 Vbat 为 TPS25751的 VSYS 供电、并且在这种配置中、我无法刷写25751、我始终需要更改 J1跳线、以便从 USB J2供电 到闪存。 Vbat = 15V 时也存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记了关于刷写的最后一部分、我可以保持跳线的方式相同(来自 Vbatt)、只需连接 J2电源进行刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:  

    感谢您与我们联系!

    您的理解是正确的、PP3是高压电源路径(PPHV)。  

    1-您是否有所观察到行为的 PD 日志或 I2C 日志?  

    2- 您测试的是哪个 USB 密钥设备? 您 是否测试过其他灌电流器件?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、我尝试了其他灌电流器件。

    我看到 USB-PD 正在尝试与 BQ 充电器通信、但没有从充电器获得响应。 我在 I2C 上只看到一个字节的活动。

    Regn LDO 始终为低电平。 我了解如果 Vbat >3V 且 EN_REV = 1、LDO 将升高。 我是否需要首先配置 BQ IC (EN_REV =1要与 TPS25751搭配使用、尽管 TPS25751会根据与 PD 器件有关的 USP-USB PDO 自主配置 BQ 充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:  

    您应该不需要配置电池充电器的寄存器。 TPS25751可启用反向模式和提供电源所需的其他寄存器。  

    您能否确认您的硬件设置是否与 下面用户指南中的图相同? 请确保 带状电缆的连接方向与下图相同、以便进行 I2C 通信。   

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是相同的连接、J3是仅用于供电方测试的标准电源而不是电池。 带状电缆的引脚1两端都有棕色线。

    此外、BQ 充电器的跳线默认情况下均与图片相同。 我在开发套件上进行的唯一修改是 R64 (FB 电阻器)、我更改了为8.4V 充电(2节电池)、我认为它不会影响供电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我对 BQ 开发套件进行了其他一些测试、是否有简单的方法可以让 REGN LDO 激活? 我的 IC 可能有一些问题。 但我不测量引脚短路。 我在 REGN 引脚上无法获得任何电压。  

    我试图用15V 电压通过 J1为其供电、我看到 PG LED 亮起、但 REGN 引脚上仍然没有电压。

    根据数据表、Vac + CE 引脚处于低电平应导致 REGN LDO 开始运行。

    由 Vac 供电时、REGN 引脚上是否存在电压、或者是否可以通过简单的方法确认 LDO 是否正常工作?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:  

    我将环路电池充电器专家来为您提供帮助。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将进行更多的测试、然后回来、当连接 Devkit 到 Gheeter 并使用接收器模式时、我的 LDO 现在会启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是对情况的回顾。  

    我可以使用 BQ 充电器请求20V 的接收电压、充电器开启并切换。

    我能够从 PP5V 采购

    如果通过 PPHV 供电、则 Vbus 上将出现5V 电压并将打开和关闭。 USB PD 将向 BQ 充电器发送 I2C 字节、但充电器将保持睡眠状态(没有 Vregn 甚至不尝试切换)

    对于反向模式运行、是否需要执行一些特殊操作? 在默认模式下、J3电池输入和跳线的电压为10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新、似乎 drv_sup 从外部提供有助于进一步实现反向运行、BQ 充电器似乎自动进入错误并停止。 但是 regn 上升了。 I2C 通信似乎很短暂、例如 USB PD 正在轮询、但无法获得答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:

    通常、当我们看到 REGN = V 或 DRV_SUP fin 故障时、这意味着 IC 或 EVM 中的某处发生短路。 我建议您更换 IC 并尝试以节省时间。 也有可能是 EVM 上的某处发生了短路。 这些是我们遇到此类问题的最常见情形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于问题与 TPS25751无关、因此关闭此主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢