This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:Bq79631-Q1

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350869/bq79631-q1-bq79631-q1

器件型号:BQ79631-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

团队成员

我们将使用堆叠器件 BQ79600、BQ79631、BQ79656和6 BQ79616。

在这种情况下、即使堆栈中存在中间 BQ79631 IC、我们是否可以发出广播命令以打开 BQ79656和 BQ79616上的平衡?

谢谢。此

致、 Ramchandra Bhosale
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramchandra:  

    是的、您可以发出广播命令以在 BQ79631位于堆栈中间的情况下打开电池监控器上的电池平衡。 BQ79631将在将广播命令转发到 BQ79616/BQ79656器件时"忽略"该命令。  

    此致、

    M·W·