This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:睡眠和深度睡眠期间的电流消耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348399/bq27z561-r2-current-consumption-during-sleep-and-deep-sleep

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我使用电流探针 在睡眠模式和深度睡眠模式下捕获电流波形。

每1秒我看到一个 宽度为~20ms 的脉冲。  

DP 和 SLEEP 模式的"电压时间"均设置为10s。

如何 消除这些脉冲以降低电流消耗?  

  谢谢 Uri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uri、您好!  

    当监测计处于睡眠模式和深度睡眠模式时、您测量的平均 Iq 是多少? IQ 应与典型值的数据表规格中列出的类似。 您看到的这些尖峰是在 ADC 进行测量时出现的。 增加这些间隔的方法是增加 Voltage Time。 此外、这些尖峰可疑、因为这是正常模式下的测量间隔。 请确保监测计处于睡眠模式或深度睡眠模式。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonny、您好!
    我测量的 Iq 在睡眠模式下为8uA、在深度睡眠模式下为5uA。
    我确信器件处于睡眠模式。
    我将睡眠模式和深度睡眠的电压时间更改为10秒。
    那么每隔10s、我就会看到额外的尖峰。
    我还能做什么?
    谢谢  
    Uri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uri、您好!  

    在这些功耗模式下、您无法执行任何其他操作。 您看到的 Iq 优于器件数据表中指定的 Iq (请参阅下图)。 如果您希望该电量监测计具有较低的 Iq、则可以选择使用其他功耗模式之一、例如休眠模式。 请记住、监测计在不同的功耗模式下的运行方式不同、因此请参阅此处的 TRM 和数据表。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    I 测量的电流(使用电流探头和 DMM)不稳定。

    读数每1s 增加至~40uA。  

    您能否检查每隔1秒看到这些尖峰是什么?

    是其他 ADC 读数吗?

    谢谢 Uri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uri、您好!  

    您能否为此提供 bqStudio gg 文件、以便我查看您的配置? 此外、监测计每1s 更新一次参数、因此这可以解释您看到的这个尖峰。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    请参阅随附的 gg 文件、

    也在休眠模式下尝试、并禁用库仑计数(数据表中为1s)

    并且仍捕获尖峰。

    谢谢、Uri

    e2e.ti.com/.../File1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uri、您好!  

    除了在这些不同功耗模式下尝试降低监测计 Iq 这一做法之外、还可以进行其他调整。 器件数据表列出了不同功率模式下的预期平均器件 Iq。 这些1s 尖峰可能是监测计更新参数、并且这无法更改。 请参考我之前的答复:  

    在这些功耗模式下,您只能执行任何其他操作。 您看到的 Iq 优于器件数据表中指定的 Iq (请参阅下图)。 如果您希望该电量监测计具有较低的 Iq、则可以选择使用其他功耗模式之一、例如休眠模式。 请记住、监测计在不同的功耗模式下运行不同、因此请参阅此处的 TRM 和数据表。

    此致、  

    Jonny.