主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我使用电流探针 在睡眠模式和深度睡眠模式下捕获电流波形。
每1秒我看到一个 宽度为~20ms 的脉冲。
DP 和 SLEEP 模式的"电压时间"均设置为10s。
如何 消除这些脉冲以降低电流消耗?
谢谢 Uri 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用电流探针 在睡眠模式和深度睡眠模式下捕获电流波形。
每1秒我看到一个 宽度为~20ms 的脉冲。
DP 和 SLEEP 模式的"电压时间"均设置为10s。
如何 消除这些脉冲以降低电流消耗?
谢谢 Uri 

Jonny、您好!
请参阅随附的 gg 文件、
也在休眠模式下尝试、并禁用库仑计数(数据表中为1s)
并且仍捕获尖峰。
谢谢、Uri


Uri、您好!
除了在这些不同功耗模式下尝试降低监测计 Iq 这一做法之外、还可以进行其他调整。 器件数据表列出了不同功率模式下的预期平均器件 Iq。 这些1s 尖峰可能是监测计更新参数、并且这无法更改。 请参考我之前的答复:
在这些功耗模式下,您只能执行任何其他操作。 您看到的 Iq 优于器件数据表中指定的 Iq (请参阅下图)。 如果您希望该电量监测计具有较低的 Iq、则可以选择使用其他功耗模式之一、例如休眠模式。 请记住、监测计在不同的功耗模式下运行不同、因此请参阅此处的 TRM 和数据表。
此致、
Jonny.