This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV717P:GND 电流与温度的关系以及输出电压与输出电流的关系仿真问题

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349996/tlv717p-problems-with-gnd-current-vs-temperature-and-output-voltage-vs-output-current-simulations

器件型号:TLV717P
主题中讨论的其他器件:LP8340

当我尝试复制数据表中的接地引脚电流与温度关系图和 PSPICE 中的输出电压与输出电流关系图时遇到问题、因为这两个图中的值都保持不变、而数据表图中的值则有所不同。 另外、这些值也不正确。 我使用的是 TLV71728。  


e2e.ti.com/.../GNDcurrent.pdfe2e.ti.com/.../VoltvsAmp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    PSpice 模型不会准确地仿真接地电流。  我们建议使用评估模块(EVM)进行此测量。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    我还有两个问题:

    1.当我尝试在 pspice 中复制输出电压与输出电流间的关系图时、不会生成数据表图中显示的迟滞效应。 这是否得益于 PSpice 的精度?

    2.是否有办法使用 pSPICE 测量压降电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    1.我相信您指的是 LDO 的电流折返。  该模型并不会完全仿真 LDO 的电流折返性质、但这是一个保护电路、而不是您应该运行的电路。 因此、在 pspice 模型中估算该电路通常不会成为问题。

    是的、您会使用与此电路类似的电路(用于 LP8340 SPICE 模型)

    谢谢。

    斯蒂芬