This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:STAT 引脚可以实现 RGB 呼吸功能

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350859/bq25170j-could-stat-pin-achieve-rgb-breathing-function

器件型号:BQ25170J

大家好、

我注意到 STAT 引脚 STAT 可以以1Hz 的频率闪烁、它可以实现 RGB 呼吸功能吗? 或者、我们是否使用充电器 IC 可以实现此功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯伦

    很抱歉、但我知道的 BQ2517X 系列或其他器件没有该选项。