This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在需要频繁唤醒的情况下如何控制 BQ35100的导通和关断

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350849/bq35100-how-to-control-the-on-and-off-of-bq35100-in-scenarios-that-require-frequent-wake-up

器件型号:BQ35100

您好:

在特定情况下、我们的项目需要频繁地唤醒 MCU、然后快速进入睡眠模式。

为节省功耗、MCU 仅工作约1或2秒、平均电流约为5mA。 在此情况下、我想询问是否有必要为 BQ35100通电。

我的担心是、控制 GE 引脚 BQ35100上电需要超过一秒、关闭它也需要超过一秒、这将为我们的项目带来更多能源消耗。

此外、BQ35100库仑累加(ACC)算法在关断状态(GE = 0)下是否仍然有效? 如果可能、则无需将其打开。
如果需要打开 bq35100、您有什么建议可以减少 MCU 唤醒后的工作时间?

此外、打开和关闭所需的时间是 I SET 的1.2秒。 如果有任何较短且正确的数据、请告诉我。

此致、

布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我认为完全没有必要将监测计唤醒、这样只能看到一两秒钟的5mA 电流。 电量监测计只应在看到主要电流放电时保持导通状态。 必须为电量监测计通电才能在累积模式下工作。 没有任何进一步的改进可以加快测量仪表的时序。 因此、我建议仅在电池严重放电之前开启监测计。

    此致、

    尼克·理查兹