This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:充电器产品 Quesiton

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351007/bq25601-charger-product-quesiton

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25622E

大家好、

您可以帮助满足低于1节电池的充电器采购需求吗? 我们是否有最低成本/最新的建议?

1、稳定充电电流不小于2A
2.附带一个可以反馈芯片是否处于充电状态的管脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    请参阅具有 STAT 引脚的 BQ25622E 3A 充电器、了解充电状态。

    此致、

    克洛埃