This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:外部误差信号放大器至 Idroop

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349191/tps40090-external-error-amplifier-to-idroop

器件型号:TPS40090

我正在尝试连接外部误差放大器。 至 Idroop 引脚(短路 FB 和 Comp 引脚)、您能告诉我我们可以为 Idroop 提供的最大电压是多少、如果 idroop 电压高于0.7V、它会产生任何过压误差吗? 计划不使用内部 Vref。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在评估板上尝试过这个,看起来 最大限制是0.812V,后续问题是,我可以连接外部误差放大器。 OUT 至 COMP 引脚。 如果可以、我应该 将 FB 和 Idroop 引脚连接在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    团队正在处理此问题、将在下星期一回到您的页面。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不使用内部700mV 基准电压的目的是什么? 我认为内部 IDROOP 电流源电路被限制在0.8V。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有外部误差放大器。 我们不打算使用内部 Vref、是因为我们需要在不同的水平更改设定点/基准、而不是使用一个基准、应用是恒定电流(在不同的电流水平)。  问题是、我能否将外部错误直接馈送到 COMP 引脚并将 FB 引脚连接到 Vref、使 Idroop 和 Vref 悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部误差放大器未配置为高阻抗。 连接外部放大器可能会导致问题。 尝试在 EVM 板上进行测试。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试将外部误差信号放大器连接到 COMP 引脚、似乎可以将外部误差信号放大器输入连接到 COMP 引脚。

    数据表显示 VOH = 2.9V 和 VOL = 0.5V。 您能告诉我我们可以馈送到 COMP 引脚的最小误差电压是多少。  我们无法将小于1.4V 的电压馈送到 COMP 引脚、输出关断小于1.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当误差放大器处于开环 V+> V-时、VCOMP 为高电平(1mA 拉电流时 VOH = 2.9V)、V+> V-时、VCOMP 为低电平(1mA 灌电流时 VOL = 0.5V)。

    是否尝试在 COMP 引脚上施加外部电压? 该电压不会低于1.4V。 您是否在强制之前测量了 COMP 电压和外部电压?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在向 COMP 引脚施加外部电压、可以提供<1.4V、但我的问题是、如果我尝试施加低于1.4V 的电压、并进行输出关断、COMP 引脚上的最小电压似乎为1.4V 以 获得任何 PWM/占空比、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 如果 VCOMP < 1.4V、则 PWM 输出为低电平。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认、数据表中是否指明了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、未指定。