This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:PMIC 睡眠模式

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350765/tps65217cevm-pmic-sleep-mode

器件型号:TPS65217CEVM

借助  TPS65217C PMIC、希望在仅存在电池(未连接 AC 或 USB 电源)时自动将其切换到睡眠模式。  这是为了节省电池功耗、但仍使"LDO1"电源轨保持通电状态、从而支持 RTC 计时功能处理器端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jatin:

    通过在 OFF 位= 0'b 时将 PWR_EN 拉为低电平来访问睡眠状态。 如果您想在失去交流和 USB 时自动进入睡眠状态、则需要将这些输入电压连接到 PWR_EN 引脚。

    如果您没有某种类型的主机控制器来检测交流和 USB 以及下拉 PWR_EN、则需要 将 PWR_EN 物理连接到输入、以便在您丢失交流电和 USB 时将 PWR_EN 下拉至低电平。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。

    PWR_EN 无法访问、我们需要将其配置为 BeagleBone Black。 因此、如果主机处理器可以通过 I2C 读取某些标志/状态将很有用。 我想知道是否可以为此配置 PMIC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "PWR_EN 无法访问"、我的意思是无法直接连接到 AC/USB 电平、但是主机处理器可以下拉电阻以切换到睡眠模式。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jatin:

    我认为关于 AC 和 USB 输入状态的唯一两个标志位于寄存器0x02中。 数据表中的位字段如下所示。

    这里的问题是这些中断是在应用或删除 AC 和 USB 时触发的、而不是在它们被删除时专门触发。

    除此之外、我不确定如果在主机侧不采用某种基于 GPIO 的交流和 USB 检测时如何实现自动睡眠模式。

    此致、

    詹姆斯