This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:充电器从99%更改为100%

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350991/bq4050-charger-from-99-to-100

器件型号:BQ4050

团队、您好!

似乎我们为 bq4050设置了误差参数、我们为锂电池充电了99%、它要到后半个小时才能达到100%。

所以,你可以有任何建议来改进这个设计。

谢谢!

e2e.ti.com/.../8358.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    它必须处理有效的充电终止。 您已将 RSOCL 设置为1、因此 SOC 将报告99%、直到达到有效充电终止。 如果该位设置为0、那么电量监测计将更快地报告100%的电流。

    此致、

    尼克·理查兹