This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:DCM 中的 SW 波形

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350757/lmr43610-sw-waveform-in-dcm

器件型号:LMR43610

大家好、

我的客户使用43620EVM 评估 LMR43610。 这里是它们的 Ch1:SW 引脚/ Ch2:Vout 波形。

这似乎是 DCM 模式、但为什么有一些负电压(大约 -0.5V)。 我可以分享详细情况、但首先、我想知道这是否可以。

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyaoka-San、体二极管在低侧终止后导通。 即-500mV。

    这是正常的。