This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:LM25037的关断电流

Guru**** 2510565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347491/lm25037-q1-shutdown-current-of-lm25037

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25037

您好!

我正在处理 处于关断模式的 LM25037功耗。 数据表中未提及关断电流额定值。

有人知道如何查找关断电流值或如何从其他参数计算该值吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件没有关断模式。 当 VCC 未在导通时或之后高于 UVLO 关断时、VCC 电流通常为4mA 加上 MOSFET 驱动功率。 如果您停止 MOSFET 开关、则是4mA。 当低于 VCC UVLO_ON、或在上电后然后低于 VCC_OFF 时、通常情况下、Vin 电流高达45uA、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、关断模式是指 Gare 驱动器输出 和内部稳压器被禁用时的模式。 当 UVLO<0.45V 时会发生这种情况。

    我查看此模式下的输入电流、您可以看到它的典型值是45uA。

    谢谢!