This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:VProtect 阈值/过压保护

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350723/bq29209-vprotect-threshold-overvoltage-protection

器件型号:BQ29209
主题中讨论的其他器件: BQ77307

您好!

我将使用具有 LiFePo4 (2S)电池的 BQ29209、并想知道是否可以将 Vprotect 的阈值限制为3.8V、

或者、您有其他建议吗?

此致!

维塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veysel

    我认为我们不能更改 bq29209上的过压阈值。

    如果您不需要电池平衡、bq771824是合适的替代产品、过压阈值为3.85V。 另一个可能的替代产品是 bq77307、其功能允许用户配置器件。

    此致、

    马克斯·韦博肯