This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:LP2998

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2998, LM2831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350082/lp2998-lp2998

器件型号:LP2998
主题中讨论的其他器件: LM2831

您好!  

我们已经将 LP2998MR 用于 DDR3终端、其输入为 PVIN 和 VDDQ 的1.5V、AVIN 的3.3V。 您能否查看随附的原理图? 此外、我需要了解 AVIN 和 PVIN、VDDQ 所需的输入电流。  请告诉我您的意见。

谢谢。

亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    原理图看起来很好。 当 PVIN 和 AVIN 分别提供时、有时建议在 PVIN 上使用47uF、但我在数据表中未看到任何内容、表明您不能使用22uF。 主要目标是防止您的输入电压在 VTT 的最坏瞬态负载情况下下降。

    LP2998MR 的设计可支持+/- 3A 瞬态负载、因此您需要确保 PVIN 电源能够处理您期望的负载条件。

    VDDQ 输入阻抗通常为100k、因此如果 VDDQ 电压为1.5V、则该引脚上的典型电流为15uA。

    对于 AVIN、我不确定最大电流可能是多少、但10mA 可能足以作为估算值。 数据表中实际上没有任何内容表明您需要的不仅仅是10mA 功能。 由于此器件即使没有输入电容也可以工作、我无法想象 AVIN 电流输入非常高。 10mA 甚至可能被高估。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、

    此外、您能否查看下面的原理图?

    我已经使用 LM2831稳压器为 DDR3和 VTT VREF 终端稳压器 LP2998供电、而对于 LM2831、给定的输入为3.3V、所需的 输出为1.5V@400mA、我已经为其他稳压器的输出侧提供使能 EN 来实现定序上电。 请提供有关这一点的反馈、22uf in Vin 足以提供 LM2831所需的输入电容和输入电流?

    此致、

    亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    请为此审核的器件创建一个单独的帖子、以便将其发送给正确的团队。

    此致、

    詹姆斯