This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:LMZ10501SILR,材料器件标识与日期表不同

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335645/lmz10501-lmz10501silr-the-material-device-marking-is-different-with-the-date-sheet

器件型号:LMZ10501

LMZ10501SILR   

材料器件标识:  0501 421A DG

DATESHEET 上的器件标识:  0501  9811 DG

在最后一个问题中, Febin 表示,TI 将更新数据表以包含 器件标识:  0501 421A DG,您是否 可以帮助我们检查什么时候可以获得新的数据表? Tks~ć

LMZ10501:材料器件标识与生产日期表不同-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在处理您的请求。

    我正在等待我的团队提供反馈。 我将通过电子邮件回复您。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin,

    是否有任何更新?谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、它需要比平时更长的时间。 我们的系统有一些问题。 我们仍在就此开展工作,不幸的是,我们无法提供任何完成日期。  

    我会继续向您发布信息。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    这对客户的生产产生了严重影响。 有没有关于这种情况的任何更新? 您何时能提供正确的数据表或 PCN 文档?  或帮助支持 RMA 返回不正确的材料,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    关于数据表的任何更新? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuang:

    不幸的是,费宾今天生病了。 她明天会回到你身边。

    感谢您的理解。

    此致、Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuang:

    很抱歉耽误你的时间。

    由于此器件有多个子缺点、因此器件标识也会有所不同。 但是、数据表只能显示其中一个。

    遗憾的是、这是由于我们系统中存在干扰、目前还没有解决方案。 这意味着 d/s 无法更改。

    请帮助支持 RMA 以退还不正确的材料

    材料是正确的。 我还确认部件标记-  0501 421A DG 是正确的。  

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin

    现在无法更改数据表、但您可以帮助提供 PCN 或任何正式文档吗? 或者你只是意味着你只能提供个人承诺? Tks~ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我与我的团队讨论、明天再和您联系。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此问题出现意外延迟、我们深表歉意。

    由于我们无法更新 d/s、因此我们正在处理您提供正式文件的请求。 请耐心,我会保持张贴你.

    此致、

    费宾