This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:偏置绕组 BW 引脚功能错误行为

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, PMP40766
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349703/ucc256403-bias-winding-bw-pin-functionality-mis-behaviour

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: PMP40766

您好、TI 专家!

我使用 UCC256403设计了60V/10A CC CV 电源。 我正在使用具有400V 输出的前端 PFC。 我的变压器的匝数比为 NPRI:nsec:Nbias = 24T:6T:3T。 我使用 BW 引脚进行输出过压保护、电阻器偏差为100K (Rbwupper)和8.2K (Rbwlower)、额定过压电压的140%。 我遇到的问题是在一些电路板这种工作和一些其他电路板我的输出电压降低了这个组合,当我删除偏置绕组保护(通过移除 Rbwupper 电阻器) 我的电路板工作. 基本上、不同的波特之间有很多变化。 我在 PMP40766中看到、当某个比较器不带有偏置绕组时、其输出过压保护功能正在进行检测。 有人能解释一下吗?

此致

阿内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经看到了由辅助绕组噪声触发的用于过压保护的初级辅助电压检测存在的问题。  如果您使用的是不同的变压器制造商和/或手绕变压器、则可能会发生这种行为。

    您可能需要将工作单元的辅助绕组信号与非工作单元进行比较、以确保信号看起来相同。  请注意、BW 引脚上的噪声可能会触发 OVP。  如果是噪声、您应该能够在 BW 引脚上添加一些滤波来将其消除。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的反馈。 我将探测偏置绕组并检查信号质量。  

    此致

    阿内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我们。

    此致、