This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQstudio 缺少 OTP 编程所需的子命令

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347995/bq76952-bqstudio-missing-subcommands-needed-for-otp-programming

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好!

我尝试执行 OTP 编程、但注意到 BQstudio 缺失子命令:

OTP_WR_CHECK ()(子命令0x00A0)

OTP_WRITE()子命令(0x00A1)

我使用的是 BQstudio 1.3.124版。 有没有办法将这些子命令添加到"Commands"窗口中? 我通读了帮助文件、其中提到:

该视图中显示的命令可通过 bqz 中的 commands.xml 进行配置。 命令

我找不到此文件、不知道如何执行此操作。  

它提到的另一点是下面的高级通信 SMB。 但我在我的 BQstudio 版本中找不到该工具。 存在"命令序列"、但我不确定如何使用它发送子命令。 如果这是可能的,你能给我一个示例如何发送  OTP_WR_CHECK()或 OTP_WR_WRITE ()? 我的 BQ76952默认地址设置为0x10。  

提前感谢、

周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您可以在中看到"Command Sequence"窗口的示例  图1-5. BQStudio 示例、展示如何执行多个直接命令 BQ769x2软件开发指南

    OTP 命令未添加到 bqStudio 命令中。 对于使用 bqStudio 进行 OTP 编程、有一个" 对 OTP 进行编程 '按钮。 否则、您必须在"Command Sequence"窗口中手动输入这些命令。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我能够使用您的示例手动输入这些代码步骤。 但是、我找不到"Program OTP"按钮。 您能不能指导我在 bqStudio 的命令面板中找到这些内容。 我使用的是1.3.124。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您可在此处找到:

    此操作在图像中显示为灰色、因为我刚打开 bqStudio 时未连接任何部件以获取图像。

    如果您已连接该器件、这将打开一个新窗口、您可以在其中执行 OTP 写入。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 谢谢你。