This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:为什么要在 VCC 输入电路中添加 R1 (1 Ω)。 (TPS536C7)

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349375/tps536c7-why-add-r1-1ohm-in-the-vcc-input-circuit-tps536c7

器件型号:TPS536C7

您好、TI 团队、

根据 TPS536C7 数据表(8.1.1.1)、VCC 引脚有一个电阻器 R1 (1 Ω)。

问题:为什么要在其中添加 R1?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    在滤波器电路中、R1与 C4结合使用。 这有助于在没有任何噪声的情况下为控制器的 VCC 提供干净的3.3V 电压。 R1和 C4将一同用作低通滤波器。

    此致、
    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:
    我们希望您的问题得到解决、然后关闭该主题。
    此致、
    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanakya:

    好的、 实际上我不知道如何关闭、 您可以关闭、

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:
    是的,我们正在关闭该主题。 请不要在该主题中回复、它将再次使其处于活动状态。
    此致、
    Chanakya。