This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:纹波问题

Guru**** 2770195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350209/lm5177-ripple-issue

器件型号:LM5177

HI SIR

我使用  LM5177DCPR 作为调节电源

规格如下:

输入电压=24V

VOUT=1~48V

IO、最大值=5A

PO、最大值=100W

纹波和噪声预期规格=1%*Vo+10mV

PCB 板所有者提供了如下测试报告、纹波超出规格、您是否遇到了降低噪声的任何问题?

或者、我是否可以知道 TI 提供的 EVB 测试结果?

VOUT 1~5V、输出电流1~3A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    控制输出电压、您使用什么控制(ATRK 或 DTRK)?

    您在 ATRK 或 DTRK 上的输入信号的精度是多少?

    注意:在此模式下、该信号用作基准电压。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

    ·海 为您更新了、以下是我的电路 我是否能够按照同样的规律知道 TI EVB 中的纹波? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您分享部分原理图、但我仍然没有得到:

    • 控制输出电压、您使用什么控制(ATRK 或 DTRK)?
    • 您在 ATRK 或 DTRK 上的输入信号的精度是多少?

    错误。 您能提供此信息吗?

    抱歉、目前还没有针对这种情况的测量值。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

      

    ·海 我不知道什么是 ATRK 或 DTRK 您是指引脚10和引脚16吗? 您能将邮件分享给我吗、我可以为您发送原理图 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、这是引脚10和16。

    只需告诉我如何调整输出电压以及该控制信号的精度即可。

    还请告诉我您要测量的输出电压纹波的频率。

    此致、

     斯特凡