This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:启动电容器两端的电压。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350701/tps54060-voltage-across-boot-capacitor

器件型号:TPS54060
团队、您好!

我们使用 TPS54060DGQR 进行降压转换、并规定 在 BOOT-PH 引脚之间放置一个0.1µF 的 Cboot 电容器。 由于我们正在进行应力分析、因此我们需要在运行期间生成其上的电压。 但是、数据表中未提供具体信息来计算运行期间的 BOOT-Ph 电压。
此外、根据数据表、指定了针对特定 Vin 的 BOOT-PH 电压。 但我们在 Vin = 45V 时使用。  
请澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    通过启动电容器的电压将为6V。 当高侧 FET 关断时、环流二极管将导通、并使 PH 节点变为低电平。 此时、引导电容器从如下所示的引导充电模块充电。

    当高侧 FET 再次导通时、引导电压将为 VIN + 6V、并提供驱动器电路所需的电源轨电压。 我希望这可以回答您的问题。

    本