This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349322/tps2660-tps26601

器件型号:TPS2660
大家好。
我对 TPS26601负载电流检测有一些问题。
最小检测电流是多少?
IMON 信号是否具有用于电流检测的失调电压值?
我想检测100mA 的负载电流。 这是可行的吗?

此致、

停车

번역 결과

번역 결과

你好。 我对 TPS26601负载电流检测有疑问。 最小检测电流是多少? 电流检测是否有失调电压值? 我想检测100mA 的负载电流。 这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangtae、

    我将回到 EOD。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangtae、

    是的、100mA 是可行的。 偏移主要低于50mA 电平。

    此致

    G·库纳尔