This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:申请 SCH 审核。

Guru**** 2531010 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G14, LMG2100R044, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349313/lmg2100r044-request-a-sch-review

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G14、、 LM5156

您好

此电路图在设计时采用以下规格。

-spec-

输入:DC24V

输出:直流80V 5A

部件:LM5156、LMG2100R044、SN74LVC3G14


我想要了解一下、但他们不希望发布原理图。 请告诉我如何亲自授课。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    给我们一天时间来确定谁将处理这一请求。 谢谢你。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请通过包含原理图的电子邮件联系我以进行审阅:

    r-sinha1@ti.com

    谢谢。此致、

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我还通过您告诉我的邮件提供了原理图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已回复您的电子邮件反馈。 如果有任何其他问题、请联系我。

    谢谢。此致、

    鲁基卡