This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:并联两个稳压器以实现双倍输出电流

Guru**** 2506575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350434/tps92515hv-parallel-connection-of-two-regulators-to-double-output-current

器件型号:TPS92515HV

您好!

是否可以并联 N°2 TPS92515HV 以使输出电流加倍? 我们的应用需要的电流是3A、对于单个稳压器来说太多了。

该应用将需要并联调光、并且成本敏感。 N°2 TPS92515HV 比同步控制器和外部 MOSFET 便宜。

问题不明显、因为该器件不提供外部 SYNC 引脚。


提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以考虑 TPS92643吗? 它是3A 合成器件。