This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:有关 UVLO 故障的问题

Guru**** 2510045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350064/lm36010-question-regarding-uvlo-fault

器件型号:LM36010

大家好、

我想仔细检查以下问题:

1.标志寄存器(0x05)触发了 UVLO 故障、是否可以通过切断 LM36010输入功率来清除该寄存器位?

UVLO 故障的触发逻辑是什么? 当 Vin 小于2.5V 时、它能够触发 UVLO 故障多长时间? 断电也会使 VIN 低于2.5V、那么为什么 UVLO 不触发?

我们可以通过下拉选通引脚来关闭闪存模式吗? 如果没有、原因是什么。

谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    请参阅以下评论:

    1.标志寄存器(0x05)触发了 UVLO 故障、是否可以通过切断 LM36010输入功率来清除该寄存器位?

    [Jared]:如果切断 LM36010的输入功率、设备将无法工作、也无法看到 UVLO 故障。

    UVLO 故障的触发逻辑是什么? 当 Vin 小于2.5V 时、它能够触发 UVLO 故障多长时间? 断电也会使 VIN 低于2.5V、那么为什么 UVLO 不触发?

    [Jared ]:要了解 UVLO、请参阅第7.4.4.7章。 请告诉我当 VIN 小于2.5V 时、器件如何工作。

    我们可以通过下拉选通引脚来关闭闪存模式吗? 如果没有、原因是什么。

    [Jared ]:我建议您先详细阅读数据表。

    BR、Jared