This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:遥感

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350131/tps62110-remote-sense

器件型号:TPS62110

大家好、

我使用升压转换器、需要具有电压/遥感选项的控制器 IC。

我发现许多降压控制器 IC 具有电压远程感应选项、但无法找到任何适用于此类应用的升压控制器 IC。

请建议任何具有远程电压检测选项的升压控制器 IC。

输入电压介于18V 到36V 之间、输出电压为50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您能否共享电流/负载信息?

    我不知道有任何具有 遥感功能的升压控制器。

    此致、

    峰值