This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:使用 TPS92355作为降压/升压转换器的条件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922054, TPS923655, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350311/tps923655-conditions-for-using-tps92355-as-buck-boost

器件型号:TPS923655
主题中讨论的其他器件: TPS922055、TPS922054

大家好、我有一个问题。

我目前正在尝试使用具有3个串联锂离子电池来打开12V LED。

要使用的条件
1.输入电压= 8V~12.6V
2. Vled = 12V
3. ILED = 2.5A
4. PWM 调光

  • 关键问题在于、在改变包括 LED Vf 在内的输入电压时、TPS923655的降压/升压模式是否允许能够毫无问题地控制 LED。
  • 此外,我想询问在上述条件下是否有替代方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    由于开关 FET 逐周期电流限制、TPS923655不能在降压/升压连接中、Vin = 8V、V_LED = 12V、I_LED = 2.5A 时正常工作。 (请参阅数据表中的第7.5节"电气特性"。)

    我们没有任何可满足您所有工作条件的降压/升压 LED 驱动器。 我建议您首先使用恒压升压稳压器将输入电压升压到中间电平、如15V、然后使用降压 LED 驱动器、如 TPS922054 / TPS922055、来驱动12V LED。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    感谢您的答复。


    此外、

    我还使用12V、2.5A LED 作为6V、5A。

    根据我的理解、可能还有其他原因、但即使 LED 在6V、5A 电流下使用、TPS923655也无法使用、因为它不在开关 FET 逐周期电流限制范围内吗? (TPS923655→5.8A 至7.6A)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    根据我的理解、可能还有其他原因、但 TPS923655不处于开关 FET 逐周期电流限制范围、因此即使在电压为6V、5A 时也无法使用、这是正确的吗? (TPS923655→5.8A 至7.6A)

    可以。 您是对的。  由于开关 FET 逐周期电流限制、TPS923655不能在降压/升压连接中使用 Vin = 8V、V_LED = 6V、I_LED = 5A。

    此致、

    周老师