This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750和 TPS25751均可支持 PPS 功能

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350043/tps25750-can-both-tps25750-and-tps25751-support-pps-function

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

您好!  

   从其数据表可以看出、TPS25750和 TPS25751能够与 PD3.0兼容。 它们是否支持以下 PD 日志中列出的 PPS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

     根据 PD 3.1规范、TPS25751仅支持5V 至21V 电压范围内的 PPS 拉电流和灌电流、并可通过 Application Customization Tool 启用。  

      更多信息、请参阅数据表中的第9.2.2.1节。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aya

    明白了! 谢谢