This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:无电池运行

Guru**** 2592350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348626/bq25306-operation-without-battery

器件型号:BQ25306

尊敬的 TI 团队:

我使用 BQ25306设计了以下独立电池充电器:

PCB 设计如下:

PCB 正常工作、完全为电池充电、然后充电器关闭、直到它检测到电池电量不足。 但我的问题是、当我连接外部电源和电池时、我得到的充电器输出是8.4V。 但当我连接外部电源而不连接电池时、充电器的输出电压为2.2V、这是正常的吗? 您是否始终需要具有电池?

注意:充电电路始终处于连接状态。

我期待着您的友好评论。

谢谢。此

致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、  

    BQ25306并非设计为在没有电池的情况下使用。 在未连接电池的情况下、将输出调节至2.2V、即 VBAT_SHORT 上升阈值。 VBAT_SHORT 规格可在数据表的第9页中找到。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的澄清,通过分析数据表,我可以看到我可以实施*Power Path*以使充电器在没有电池的情况下工作。


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、  

    是的、使用外部 FET 的外部电源路径是使 BQ25306充电器在未连接电池的情况下工作的一个选项。 很抱歉、我应该在之前的回复中指出产品说明书的这一部分。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您提供的信息、我会考虑第二版设计。

    此致