This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25831-Q1:TPS25831-Q1和 HD3SS3212-Q1的原理图审阅

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830-Q1, TPS25831-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347124/tps25831-q1-schematic-review-for-tps25831-q1-and-hd3ss3212-q1

器件型号:TPS25831-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25830-Q1

大家好、E2E 团队:

希望您在查看原理图时提供帮助。  它将被用在 Apple CarPlay、MFi 应用中。

如果您能提供任何反馈、我将不胜感激。 谢谢。

方框图如下所示:

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../7673.CDC2.0_5F00_USB-PD_5F00_Schematic-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caspar 您好!

    当然。 我将查看原理图、并最迟在本周结束前提供反馈。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caspar 您好!

    我已经审阅了原理图。 请参阅以下反馈:

    1. 确保输入电容器是 X5R 或 X7R。
    2. 确保引导 Capss 为 X5R 或 X7R。
    3. 若要符合 MFi VBUS 规范、请参阅此 应用手册
    4. 要通过 MFi 过流保护测试、请参阅本 应用手册。  
    5. R10608电阻器用于 TPS25830-Q1。 您正在使用哪种设备? 是否计划评估 两个器件?
    6. 在需要 Vconn 支持的应用中、可以使用能够提供至少300mA 的外部5V LDO 过驱动 VCC 引脚。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,  

    为您更新原理图。 您能帮我再次确认一下吗、谢谢。

    e2e.ti.com/.../CDC20_5F00_USB-PD_5F00_Schematic-review_5F00_20240415_5F00_1136.pdf

    1.确保输入电容器是 X5R 或 X7R。

      AN:所有 输入电容均为 X7R。

    2.确保引导 Capss 为  X5R 或 X7R。

      回答:所有 引导 电容器都是 X7R。

    3.要达到 MFi VBUS 规范、请参阅此 应用手册

      ANS:Rimon 变为13千欧

    4.要通过 MFi 过流保护测试、请参阅本 应用手册。  

      回答: 遵循文档的设计建议。

           *如何通过 MFi 过流保护测试的解决方案(不带外部 FET )

           RILIMIT (R10613)= 11.3k Ω
          RARA (R10630)= 11.3千欧
          CPARA (C10610)= 82nF
          在 CSP (C10609)上增加330uF

    R10608电阻器用于 TPS25830-Q1。 您正在使用哪种设备? 是否计划评估 两个器件?

       回答:删除 R1608、 现在 LS_GD 引脚悬空。

    6.在需要 Vconn 支持的应用中、可以使用能够提供至少300mA 的外部5V LDO 对 VCC 引脚进行过驱动。

      AN:为 VCC 添加一个外部300 mA LDO。 输出为 USBPD_VCC_5V。

          LDO 和 TPS25831-Q1的使能端相同。 (USB0_PWR_EN_3P3)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Caspar、

    我将查看更新后的内容并尽快提供反馈。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    一切看起来都不错。

    我没有看到 LDO。 客户说他们稍后将添加 LDO、对吗?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,  

    是的、 谢谢、我们稍后会添加 LDO。

    Br、

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caspar,

    听起来不错!

    我将关闭该主题。 如有任何其他疑问、请创建新主题。

    谢谢、此致、