主题中讨论的其他器件:BQ76942、
可能涉及的对象:
我们在6节串联电池中使用了 BQ34Z100-G1、并使用 BQ76942作为保护。 最近、6节电池(每100节电池中的6节电池)失去了 I2C 通信和返回。 他们都有相似的症状:
当使用3.3V 10k Ω 电阻上拉时:时钟线仅为0.12V、数据线为3.0-3.1V
空闲时、测量通信线路上的阻抗:数据线路阻抗正常;但是、时钟到 GND 为200欧姆、GND 为时钟200欧姆、这意味着时钟对 IC 内部的 GND 短路(串联电阻器为100+100)。
打开了2个故障电池组、然后通过重新连接 B+来进行硬复位、并通过恢复阻抗/电压恢复恢复通信。
那么、此时、我会假设 I2C 卡在低电平(或在内部短接至 GND)。
您对此有什么建议吗? 是否可以在没有通信和不打开外壳的情况下复位 IC? BQ34Z100-G1的功率直接来自电池组、因此无法对电池放电以重置电量监测计。
谢谢!
陈