This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:通信卡滞

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346324/bq34z100-g1-communication-stuck

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ76942

可能涉及的对象:

我们在6节串联电池中使用了 BQ34Z100-G1、并使用 BQ76942作为保护。 最近、6节电池(每100节电池中的6节电池)失去了 I2C 通信和返回。 他们都有相似的症状:

当使用3.3V 10k Ω 电阻上拉时:时钟线仅为0.12V、数据线为3.0-3.1V

空闲时、测量通信线路上的阻抗:数据线路阻抗正常;但是、时钟到 GND 为200欧姆、GND 为时钟200欧姆、这意味着时钟对 IC 内部的 GND 短路(串联电阻器为100+100)。

打开了2个故障电池组、然后通过重新连接 B+来进行硬复位、并通过恢复阻抗/电压恢复恢复通信。

那么、此时、我会假设 I2C 卡在低电平(或在内部短接至 GND)。

您对此有什么建议吗? 是否可以在没有通信和不打开外壳的情况下复位 IC? BQ34Z100-G1的功率直接来自电池组、因此无法对电池放电以重置电量监测计。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    遗憾的是、如果您无法与器件通信、则无法发送 RESET 命令。 下电上电会导致复位、但这似乎不是选项。

    此致、

    埃文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的确认。 除了恢复之外、您是否知道导致此问题的原因? 所有这些电池在发运前都经过了全面测试,而且仍然是新电池,第一次充电时就出现故障。 这种电池在使用同一充电器时已投入生产多年、此问题仅在2024年才开始出现。 是否有任何特殊事件可以触发 I2C 卡滞?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    上电不当可能会导致器件无法按预期运行。

    是否在任何时候进行了任何设计更改? 是否有元件发生了更改?

    如果可能、您可以共享设计原理图以供查看。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    没有更改组件、但我们启用了 FullSleep 模式、并且看起来在实现此函数后发生所有故障。 我在论坛上上传文件时遇到了问题、所以您可以分享您的电子邮件吗?我可以与您分享所有文件。 或者、我也可以将它们发送给 FAE、让他帮忙转发给大家。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    请让支持的 FAE 将文件转发给我。 :)

    此致、

    埃文