This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:电池充电器 IC 无法按预期向负载供电。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345361/bq24193-battery-charger-ic-is-unable-to-deliver-the-power-to-the-load-as-expected

器件型号:BQ24193

您好!

我正在使用 BQ24193RGET 电池充电器 IC、我可以看到以下提到的问题。

充电器 IC 的(VSYS)上连接了一个直流电子负载(2.5A)、而不含电池。

情形1:当负载"打开"并且电源通过 Type-C 连接器连接到充电器 IC 时、充电器 IC 不会"打开"、并且 VSYS 上的电压为零伏。

情况2:对于上述情况、如果在介于这两个电源之间的负载被关闭然后再次打开、则充电器 IC 会开启、VSYS 正如预期的那样大约为4V。

我还读取了故障和状态寄存器、一切都正常。

为什么在第1种情况下它不起作用

我将使用 Type-C 电缆来打开充电器。

注意:上述实验未连接电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  由于未连接电池时 SYS 电源轨需要软启动、因此预计您在案例1中看到的行为。  

    第14页的数据表"转换器上电"部分对此进行了说明。 当系统电源轨低于2.2V (即未连接电池)时、SYS 负载最初不能高于100mA。  

    如果您计划在最终应用中不使用电池的情况下使用 BQ24193、则需要限制输出电流消耗、直到 SYS 电源轨上升后。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否说明如何限制输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:  

    您需要从外部限制电流。 没有办法通过器件配置来限制 SYS 负载电流。  

    一个例子是使用一个负载开关、此开关只有在负载斜升后才将负载连接至 SYS。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    情况1:在使用5V 输入电源(Vbus)且没有电池、VSYS =4.2V 时、系统正常工作。

    CASE2:使用 USB (连接到笔记本电脑)(Vbus)但没有电池时、VSYS= 4.2V、系统工作正常。  

    情况3:使用不同的壁式充电器(如 Honeywell、Ambrane Type-C)(Vbus)且没有电池,VSYS=4.2V,系统工作正常。  

    CASE4:然而与像 Duracell(类型 C: PD )的汽车充电器,它不能工作。

    注意:1.在应用板中、我们使用 C 型连接器、CC 引脚通过5.1k 电阻下拉。

    手提电脑和充电器有点奇怪。 但不能与其他一些充电器(如车载充电器4)配合使用。

    让我知道我在这里错过了什么。

    此致、

    萨纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:  

    您能否详细说明一下您所说的不适用于案例4的含义? 您是否确认 VBUS 上存在输入电压?

    PG 引脚输出的状态是什么? 了解连接车载充电器时 REG08的值也会有所帮助。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    为了详细说明案例4、我们尝试使用车载充电器(Duracel Cigar 充电器)将输入电源馈入电池充电器 IC、它接受12V 至24V 的输入并提供5V 和3A 的恒定输出。 此输出用于为 电池充电器 IC 供电。 电池充电器 IC VBUS 的输入电压 不是恒定的、并在5V 至0V 的范围内波动。 PG 引脚电压持续从3V 波动至0V。 由于器件未引导、因此无法读取电池充电器 IC 的寄存器。

    注意:通过笔记本电脑、工作台电源和移动充电器连接时、充电器 IC 和系统工作正常。

    此致、
    萨纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:  

    感谢您提供有关案例4的更多详细信息。  

    BQ24193设计为在稳定的直流输入电压下运行。 如果输入电压在5V 至0V 的范围内波动、充电器 IC 将不工作。 输入电压波动将导致转换器开启和关闭。  考虑到输入电源的性质、BQ24193按预期工作。

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我们知道电池充电器 IC 需要稳定的直流输入电源才能运行。 正如我之前的回复所说的、电池充电器 IC 通过笔记本电脑、工作台电源和手机充电器连接时、都能正常工作。 当电池充电器的输入由汽车充电器(Duracel Cigar 充电器)提供时、电池充电器无法工作、它采用12V 至24V 的输入并提供5V 和3A 的恒定输出。 我们用于提供输入电源的汽车充电器具有智能性、因此如果满足特定量的阈值、只会向负载供电。 但在使用该车载充电器 IC 为电池充电器 IC 供电时、电池充电器 IC 无法开启、输入在5V 至0V 的范围内波动、因为不符合负载(电池充电器 IC)的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:  

    我们无法保证 BQ24193会消耗一定量的电流。 电流消耗取决于运行模式。 例如、如果电池已经充满电、BQ24193消耗的电流可能非常低。  

    此致、

    加勒特